欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电动夹爪时代真的到来了吗?

  • 2023.09.18 15:21:08
  • 米思米
  • 1352

在工业4.0时代快速发展的今天,传统气动夹爪所面临的问题日益凸显。气路系统设计选型复杂,设备组装繁琐,机种切换时停机时间长,以及气源不稳定导致的掉件等问题,都成为了制约生产效率的瓶颈。正是基于这样的背景,米思米顺应行业的发展趋势,推出了全新的电动夹爪产品,旨在通过电动技术替代传统气动组件,为客户降低时间成本,实现降本增效的目标。


电动夹爪时代真的到来了吗?


米思米电动夹爪的推出,无疑为自动化行业带来了一股清新的风。相较于传统气动夹爪,电动夹爪在机构组成部件数量上实现了大幅简化。传统气动夹爪需要搭配众多气动周边配件,同时还需要将电磁阀、传感器与PLC连接,才能实现夹取动作。而电动夹爪则只需一根通讯线即可与PLC连接,实现快速、精确的夹取动作。这种简化不仅减少了组装和设计的时间,还使得设备更加小型化、轻量化,外观也得到了美化。

 

在设计时间上,电动夹爪同样展现出了显著的优势。传统气动夹爪的设计过程包括气动设计、空压配管、电气设计和电气配线等多个步骤,而电动夹爪则只需进行电气设计和电气配线两个步骤。这种简化使得设计师和现场安装调试人员能够节省至少50%的时间,从而大大提高了工作效率。

 

除了在设计和组装上的优势外,电动夹爪在使用过程中也获得了工厂现场作业人员的一致好评。在量产机种切换时,传统气动夹爪需要花费大量时间调整夹具及传感器的位置,而电动夹爪则可以通过一键切换程序轻松实现行程和夹持力的自由设定,大大提高了生产效率。此外,电动夹爪的稳定性也远胜于传统气动夹爪。由于气动夹爪常常受到气源不稳定的影响,导致夹持力不稳,容易出现掉件或未能成功夹取的情况。而电动夹爪则通过驱动和伺服电机控制夹持力及行程,大幅提高了稳定性,使得生产过程更加可靠。

 

米思米电动夹爪的推出,不仅解决了传统气动夹爪所面临的问题,还为自动化行业带来了新的发展机遇。在米思米官网搜索关键词“电动夹爪”,就能够跳转到产品页面:https://www.misumi.com.cn/ddjz/,了解到商品一共有平行型、旋转型、吸取型三个系列,无需气源,行程、速度、夹持力可自由设定,实时反馈当前夹取状态。这些特点使得电动夹爪在自动化生产中具有更广泛的应用前景。

 

综上所述,电动夹爪的时代已经来临,其发展趋势不可逆转。米思米电动夹爪凭借其在设计简化、组装高效、使用便捷以及性能稳定等方面的显著优势,正在为自动化行业带来新的发展机遇。展望未来,我们有理由相信,电动夹爪将为更多企业带来生产效率的飞跃与成本控制的优化,成为推动自动化行业持续进步的重要力量。

 

第二十四届中国国际工业博览会,将于9月24-28日在国家会展中心(上海)举行。届时,米思米诚邀您莅临8.1号馆A233展台,亲身体验我们的电驱新品——直线电机模组与电动夹爪。电驱新品不仅是技术的展示,更代表了米思米在降本增效方面的新突破。期待与您一同探索,见证行业新标准的诞生。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities